This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:ESI、无外部时钟。

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/979801/msp430fr6989-esi-without-external-clock

器件型号:MSP430FR6989

尊敬的 MSP 团队:

我的客户正在考虑使用 MSP430FR6989实现机械旋转式水表数字化、这要归功于 ESI。  

 为了最大限度地减少组件数量、我们想知道 MSP430FR69x 系列是否能够在 采样率为30Hz 的情况下与 ESI 配合使用、而无需外部时钟、从而利用 超低功耗低频振荡器(VLO)。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

     如表5-7所示。 内部超低功耗低频振荡器(VLO)   在器件数据表(www.ti.com/.../msp430fr6989)中、VLO 随温度变化。 这取决于30Hz 采样率的规格。 如果 VLO 随温度的变化是可以接受的、则应能够使用 VLO 而不是外部时钟源。

    Srinivas