This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:是否可以将信息段擦除的操作过程分成几个小部分?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A, MSP430F5438A, MSP430F5438, MSP430F5529, MSP430F6659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/976505/msp430f5418a-is-it-possible-to-split-the-operation-process-of-info-segment-erase-into-small-pieces

器件型号:MSP430F5418A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438AMSP430F5438MSP430F5529MSP430F6659

正如数据表所指定的那样、MSP430的总信息段擦除时间介于23ms~32ms 之间、并且在段擦除操作期间、MCU 被保持直到擦除周期完成。 这意味着在23~32ms 内、MCU 无法执行任何其他操作、这对于我们的应用是不可接受的。 那么、我想知道是否有任何方法可以将段擦除过程拆分成几个小部分? 然后、MCU 可在两个相邻器件的间隔时间内用于其他应用。

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于信息存储器、 每个闪存的段大小为128B、因此最小的擦除单元为128B。  

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的回复。

       我知道每个段为128字节、我的问题是: 据我所知、擦除一个将保持 MCU 23ms-32ms 的段需要5000个周期、我想知道如何将23ms~32ms 拆分为23~32 μ s 的1ms 时间、并且 MCU 可以在每个1ms 之间的间隔内执行一些其他任务? 由于我的产品使用应用不能连续地将 MCU 间隔23~32ms、因此我的产品需要及时响应一些中断并每10ms 执行一次轮询、时间小于23~32ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 MCU 能够在擦除闪存时运行其他代码。 您无需等待擦除完成。

    不确定代码的结构、我认为您可以在擦除过程中使用计时器中断模式来执行其他代码。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据用户指南、当段擦除在 RAM 内执行时、可以运行另外一个代码。  

    根据我的理解、当需要执行擦除操作时、需要将段擦除操作从闪存复制到 RAM、然后可以 在闪存中执行其他代码、例如中断、同时执行 RAM 中的段擦除操作。

    我稍后会尝试、 非常感谢!

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    此问题是否已解决?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="user4943691]*根据我的理解、当需要执行擦除操作时、需要将段擦除操作从闪存复制到 RAM、 然后、其他代码、例如中断、 可在闪存中与 RAM 中的段擦除操作同步进行。[/QUESP]MSP430x5xx和 MSP430x6xx 系列用户指南(修订版 Q) 在 第7.3.3节"写入或擦除期间的闪存访问"中具有以下内容:

    [引用]在任何闪存操作期间自动禁用中断。[/引用]在   MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 器件示例上、在闪存读取/写入期间执行中断的先前实验发现:

    [引用]结论是、当闪存擦除代码或闪存编程代码也在 RAM 中运行时、MSP430F5438允许为基于 RAM 的中断提供服务、但 MSP430F5438A、MSP430F5529或 MSP430F6659器件不提供服务。测试程序附加在参考帖子上、 如果您想尝试使其在 MSP430F5418A 上运行、