This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:如何强制 CCS 编译器重新编译源文件

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/979290/msp430fr5994-how-to-force-ccs-builder-to-recompile-a-source-file

器件型号:MSP430FR5994

如何强制 CCS 在每次编译中重新编译源文件?

我正在使用 CCS 版本:9.1.0.00010  

我正在使用编译器预定义__DATE__和__TIME__来设置 RTC,我需要在每次编程中更新它。

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/104422?How-to-force-CCS4-to-always-build-a-file-

此问题与 CCS4相同、但对我来说不适用于 CCS 9。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特定的源文件还是整个项目? 您始终可以进行清理。

    此外、_date_和_time_对于 RTC 来说并不是特别方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了回答 Keith 的问题、这是 有关在 CCSv10中进行构建的文档、但也可能有所帮助。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需一个文件。   清理和重建整个项目将浪费时间。

    我使用 sscanf 将值从__date__、__time__字符串提取到整数变量。

    这只是针对原型。 在生产中、RTC 将通过 UART 进行设置。

    如果您可以告诉我一种更好的方法、即在编程时(通过 JTAG)如何自动设置 RTC 的时间、那将是不错的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了编译时间常量来设置时间、您说得对、调试没问题。

    如果您在文件上右键单击(对于 Mac、请单击控制键)、则会获得"生成选定的文件"选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    如果右键单击(Mac 的控制键单击)文件、则会显示"Build Selected File"(构建选定的文件)选项"

    谢谢、但如何自动完成? 因此、每次我单击 CCS 中的"Debug"图标时、都会更新__date__和__time__。

    我特意将使用__DATE__和__TIME__分为 单独的源文件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    我不确定这是不是最佳解决方案、但将您链接的 E2E 博文中显示的步骤进行了合并、 和来自我链接的 CCS 用户指南的信息、我完成了一个基本的预编译步骤、该步骤仅删除调试文件夹中的目标文件、强制重新编译该文件。   

    尝试一下、让我知道它是否适合您尝试执行的操作。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、

    感谢您的支持。