主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
大家好、 我一直在尝试让 uniflash 程序将.hex 文件(内置在 CCS V10中)刷写到 MSP430G2553 微控制器上。 我 使用 MSP-EXP430G2ET Launchpad 成功刷写了 MSP430G2553芯片上的程序。 但是、当我尝试使用 FTDI FT232RL USB 串行转换器 (设置为3.3V 逻辑电平用于串行通信)时、 为了刷写 MSP430G2553 芯 片、我在控制台部分中得到了一个读数、表示"未接收到引导加载程序中 SYNC 命令的响应字节"以及屏幕顶部的错误横幅。 如果您对导致此错误的原因有任何建议、我们将不胜感激。
此致、
Jeremy
将 FT232RL 分线板连接到 MSP430G2553 芯片:
FT232RL MSP430G2553
RX --- > TX
TX ---- > RX
DTR ---- > RST
RTS ------ > 测试
3.3VDC ---- >3.3VDC
接地 --- > GND