This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:如何使用 EMDC 生成的代码来存储数据和#39;s EEPROM

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/980005/msp430f67791a-how-to-data-s-are-stored-eeprom-using-emdc-generated-code

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2475

尊敬的先生/女士:

我们正在从事能源监控系统项目。 EMDC 生成的代码运行良好。 我们已经过测试。

我们将使用您的参考电路和 MSP430F67791A MCU。

好的、我想知道详细信息、

如何 使用 EMDC 生成的代码将数据存储在 EEPROM 中?

如何通过 i2c 将 EMDC 生成的代码数据发送到另一个 MCU (MSP430FR2475)?  

是否可以集成 MSP430FR2475 MCU 并从 EMDC 生成的代码中重新驱动数据?  

请尽快答复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="EST"]

    我们正在从事能源监控系统项目。 EMDC 生成的代码运行良好。 我们已经过测试。

    我们将使用您的参考电路和 MSP430F67791A MCU。

    [/报价]

    听得非常好!

    [引用 user="EST"]如何 使用 EMDC 生成的代码将数据存储在 EEPROM 中?

    默认情况下、EMDC 结果只存储在 MSP430F67791A 的 RAM 中。 但是、您可以修改应用程序代码以定期将其保存到器件的闪存中(最好使用换位算法)、将其写入 EEPROM 或将其发送到主机 MCU 或处理器。

    [引用 USER="EST]EMDC 生成的代码数据如何通过 i2c 发送到另一个 MCU (MSP430FR2475)?  [/报价]

    此功能可添加到由 EMDC 生成的应用程序代码中。 您可以在 CCS 内的 TI Resource Explorer 中参考这两个器件的 I2C 代码示例。

    [引用 USER="EST]]是否可以集成 MSP430FR2475 MCU 并从 EMDC 生成的代码中重新驱动数据?  [/报价]

    EMDC 不支持 MSP430FR2475。 但是、您可以将此器件与 MSP430F67791A 一起用作 EEPROM 来存储结果。 以下是一些可能对您有所帮助的参考资料。

    此致、

    James