This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2100:GPIO 输入阈值电压和输出

Guru**** 2124380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977242/msp430fr2100-gpio-input-threshold-voltage-and-output

器件型号:MSP430FR2100

您好!  

数据表仅显示了2V 和3V 情况下的输入阈值电压。

但我想知道 电源电压范围的输入阈值电压。"

例如、MSP430G24x5数据表显示了这一点。 (0.45VCC、0.75VCC)

我请求这样的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请在 MSP430FR21xx、MSP430FR2000混合信号微控制器数据表中找到数字输入电压规格表(修订版 D)

    这是 G2x53的类似参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它是类似的。

    但它不包括所有电源电压范围的参数。

    低于电源电压范围(VCC)的值是多少?

    1. 从1.8V 到2V:  

    2. 从2V 到3V

    3. 从3V 至3.6V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    您能给他们解答吗? 他们需要来自 TI 的官方数据才能启动 MP。
    它们需要所有工作区域的这些数据。 不仅在2V 和3V 上。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因为我们将通过邮件讨论此主题。 我将关闭此主题。 谢谢!