大家好、
当我们的客户想要了解 MSP430FR5994保留存储器的预期值和用途时、请联系您。 数据表的第9.15节给出了存储器地址。
您还能告诉我们覆盖此保留存储器的可能含义吗? 这会导致错误吗?
提前感谢!
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当我们的客户想要了解 MSP430FR5994保留存储器的预期值和用途时、请联系您。 数据表的第9.15节给出了存储器地址。
您还能告诉我们覆盖此保留存储器的可能含义吗? 这会导致错误吗?
提前感谢!
此致、
Jejomar
Dietmar 您好!
我将粘贴一部分"读取代码文件"、您可以在其中看到保留存储器的数据已被覆盖。 位于该位置的数据来自信息存储器的开始位置0x1800。 n`t 保留的存储器实际上是 ROM、这是不可能的。 n`t 您对如果是 ROM 会发生什么情况有任何了解、请告诉我、这样我们就可以确保其中一个器件不会再次发生这种情况。
读取代码文件........................................................................ 完成
--代码大小= 0x2EF2 (12018)字节
文件警告报告中的代码
地址0002:30 31 32 33 34 35 36 37
地址000a:38 39 41 42
地址000E:00 2C 01 D0 07 00 00 00
此致
Nicolas Wödy í a
您好、Nicolas、
好的、这样您就可以将数据从0x0002复制到0x1800。 这实在是很奇怪。 您是否有能力将 CCS 或 IAR 与 JTAG 调试探针连接、并打开 MEMORY 窗口以读取0x0000处的存储器以查看数据。
我想知道读写是如何完成的、可能是它有问题的。
如前所述、它是 ROM、不能被覆盖。 我将于明天对 FR5994进行物理访问、并将进行双重检查。