This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:EFT 测试期间的体模触摸

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977469/msp430fr2512-phantom-touches-during-eft-testing

器件型号:MSP430FR2512

您好!

我们设计了一个使用 MSP430FR2512的简单4触控板、在没有接近感应的自电容模式下使用 CAP0.0、CAP0.1、CAP0.2和 CAP0.3。 目前、已在配置文件中启用所有抗噪功能、如下所示:

然而、在2000V、100kHz 的 EFT 钳位测试期间、按钮中的噪声会导致电容式触控按钮在没有人按下按钮时被按下。

请在我们就此寻求立即帮助时尽早为我们提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    我看不到 CAPT_userConfig.c 和.h 文件?  您是否使用"插入文件"图标附加了这些文件?

    以及 PCB 的光绘文件。  您可以向我提出朋友请求、以便您可以安全地共享任何专有信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根

    对于 EFT、使用更多的去抖通常是最有帮助的。  这实际上比使用更多滤波效果更好。  更小的计数 β 和更高的退化是您的朋友。  过采样也很有用、因为过采样会减轻一个采样损坏的影响、并将其限制为该采样与 IIR、而 IIR 会对几个采样产生影响。

    这在《CapTIvate 技术指南: http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_design_guide.html#electrical-fast-transient-eft》中进行了讨论

     我想说,看看您是否可以尝试去抖 >=2来查看它是否能修复它,并确保您在计数和阈值方面没有比您需要的“更敏感”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根

    我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。