This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:状态机

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/979467/msp430fr2355-state-machine

器件型号:MSP430FR2355

大家好、团队、

我想知道 在特定器件和 MSP430FR2xx 系列数据表之外的任何位置是否还有其他 eUSCI I2C 主模式文档? 客户目前正在使用用户指南第24.3.5节和软件 I2C 文档中的图4中的 I2C 信息。 他们尝试编写自己的 I2C 协议、而不是使用标准库、以便他们可以包含最强大的错误处理程序。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我觉得 I2C 模块完全记录在数据表和用户指南中。  他们是否正在寻找特定的产品?   

    我不确定它们自己的 I2C 协议是什么意思、但我建议它们从这个 I2C 标准主示例开始。   

    谢谢、

    JD