This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:MSP430应用程序 Uart1的 Windows 10驱动程序、用于连接到 MSP-EXP430FR5969 Launchpad

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/978652/msp-exp430fr5969-windows-10-drivers-for-the-msp430-application-uart1-to-connect-to-the-msp-exp430fr5969-launchpad

器件型号:MSP-EXP430FR5969

大家好、

我们的客户希望在 MSP-EXO430FR5969 Launchpad 上使用 eZ-FET 修订版1.2随附的 UART、而无需安装 CCS、并且想了解我们是否有用于 MSP430应用的 Windows 10驱动程序来实现这一目的?

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan