This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP430F6736内部24位 ADC

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/978417/msp430f6736-msp430f6736-internal-24-bit-adc

器件型号:MSP430F6736

我们能否将压力传感器直接连接到 MSP430F6736模拟引脚的输入端?

我们正在开发具有 HART 通信功能的压差变送器。 为此、我们需要24位 ADC 以实现高分辨率。 无论是否需要某些信号调节电路、还是控制器具有内置电路、请参阅数据表和指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么压力传感器?

    我使用的是一个电桥、它需要 MCU 没有的双极输入、或者对于 MCU 具有过高的共模电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是两个传感器的规格- 1。 正常压电阻和2. 压差传感器。 对于压差传感器- 电桥电阻10kΩ@25°C 电源3…8VDC (推荐4.5…5.5VDC) 响应时间10ms 长期稳定性≤0.03%Fs/yeas 输出 mV 信号 工作温度-40…+85°C 车身材料316SS 压阻式压力传感器- 零输出±2mV/VS = 1.5mA 满量程输出90mV (典型值)。 ,150mV (最大值) / VS = 1.5mA 激励1mA~2mA 电桥电阻2~8 kΩ 绝缘电阻100 MΩ@100Vdc 请告诉我我们是否可以将这些传感器的输出直接提供给内部24位 ADC (Σ-Δ)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对传感器的电源电压是多少? MCU 的电源电压是多少?

    如果您为传感器使用5V 电源、则共模电压可能为2.5V、这对于 MCU 的3.3V 电源而言是可以的、但对于1.8V 而言不是可以的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我们将为传感器使用+5V 激励电压、为微控制器使用+3.3V Vcc。 因此没有任何与电压相关的问题。

    请允许我确认:

    我们能否将这些传感器的输出直接提供给微控制器 MSP430F6736的内部24位 ADC (Σ-Δ)?

    2.是否需要外部信号调节?

    3.使用控制器的这个内部24位 ADC、我们是否可以获得小于10ms 的压力变送器响应时间?

    4.我们希望在设计中使用 HART 调制解调器 DAC8740、请指导如何隔离 HART 调制解调器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 &2它应该很好,看起来不需要信号调节。 但是、根据传感器的内部阻抗、缓冲器可能允许更高的速度。

    其他人必须回答3和4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于问题3和4:

    集成的 ADC 应能够在10ms 内转换结果。  压力传感器的响应时间为10ms -这将限制您捕获和传输结果的速率。

    4.这里有一些适用于 HART 现场变送器的相关设计以及一些有关现场变送器隔离的内容:

    https://43oh.com/2015/10/self-powered-hart-field-transmitter-using-the-fr5969-launchpad/

    https://training.ti.com/power-and-interface-solutions-field-transmitters-1 

    有关模拟接口的更多信息、您还可以将特定问题发布到该论坛。

    希望这对您有所帮助。

    BR、
    Leo