This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:电流消耗测量

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/978324/msp430g2553-current-consumption-measurement

器件型号:MSP430G2553

大家好、

你好。

我们的客户使用 MSP430G2553 Launchpad 获取 LPM 状态和工作模式的电流消耗。 他们尝试的第一种配置是在电路板的 Vcc 引脚上使用一个1.8V、2.2V 和3.6V 的直流电源仪表;将直流电源的两根 GND 电缆和万用表连接在一起; 电路板 GND 引脚上万用表的其余电缆。 请参阅下图。

然后、他们还尝试通过与 PC 的 USB 连接来提供电源、但在这种情况下、他们不知道如何布置两根万用表电缆以查看功耗。

也可以将工作模式下的 VLO 用作时钟源、以获得12kHz 时钟、而不是来自 SMCLK 的当前125kHz 时钟、后者经过8分频、如果可能、如何在编码方面实现它们? 是否有其他方法可以实现更低的时钟频率(尽可能接近直流)?

此致、
卡洛