This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从前到前非门

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/978292/front-to-front-not-gate

器件型号:MSP430FR6005

我查看 MSP430FR6005的多路复用引脚的规格表、并找到下面显示的逻辑符号。

我假设它是非门、它是如何工作的? 我搜索的是谷歌图像、什么都没有!

我尝试输入/附加屏幕截图、我得到的只是一个错误、指出"上传时出错"

逻辑门由两个彼此指向的三角形组成、在三角形之间有一个小圆。 每个三角形的背面都有一根导线/连接线、也有一个连接线连接到小圆上。

该栅极用于所有复用 LCD 驱动器的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的图像未通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、我似乎可以附加任何内容。 我在上面更新的帖子中描述了该符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个传输门-一个电子开关。

    ETA:

    否则称为传输门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、它是如何工作的? 中心线是否选择开关关闭的方向。?  

    感谢您的快速响应。

    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否控件只会打开和关闭它:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这只是一个电子开关。 类似于机械继电器。