This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:LCD 显示建议

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/978182/msp430f6638-lcd-display-recommendations

器件型号:MSP430F6638

您好!
我们是否有针对 MSP430的 LCD 建议、或者我们在 EVM 上使用的 LCD 建议列表?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    除了通过 EVM 中的 BOM 列表外、我们没有使用的 LCD 显示屏列表。   我们在设计中使用的一些 LCD、例如 FH1138P、可能是定制的。  本应用手册概述了我们支持的 LCD 类型、具体取决于集成到微控制器中的模块。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa654a/slaa654a.pdf 

    BR、
    Leo