主题中讨论的其他器件: MSPWARE
大家好、
我正在开发一个电池供电的器件、该器件具有12个电容式感应输入按钮、其中一个基于 I2C 的传感器和两个基于 UART 的传感器接口。
对于该器件、我们选择了 MSP430FR2676 MCU。
我使用的是 CCS 9.2和 MSP ware 3.80.13.03以及 CapTIvate FR2676开发套件、
对于外设开发、我参考 了《适用于 MSP430FR2xx 4xx 器件的 MSP430 DriverLib 》指南。
但是、我无法找到任何相关 MSP430FR2676的示例。此外、驱动程序库中的示例不支持 MSP430FR2676、因为我没有 ALE 查找与所选 MCU 相关的任何 Board.h 文件。
我还在 CCS 中生成了一个空的 blinky 项目、但我没有获取任何驱动程序库添加选项。
在 MSPware 中、我还在以下链接中获得了寄存器级驱动程序代码
我的查询是、
那么,我们是否必须使用寄存器级驱动程序代码,然后在其基础上构建我们自己的库呢? 如果是、那么除了数据表之外、是否还有任何相关文档可以理解寄存器级驱动程序代码(如果有、请分享)?
谢谢、此致
Utkarsh