This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A 相关问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977608/msp430f5438a-msp430f5438a-related-issues

器件型号:MSP430F5438A

您好、TI 专家

如果 VDCC 为3.3V、MSP430 GPIO 是否可以设置为1.8V、或者 GPIO 输出是否只能与 VDCC 具有相同的电压?

谢谢、此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、该 MSP 器件上没有漏极开路。 GPIO 输出电压与 VDCC 电压相同。 如果可以接受、请考虑外部电平位移。 谢谢!