主题中讨论的其他器件:MSP430F6733A、 MSP-TS430PEU128
各位专家、您好!
我的客户使用 MSP430F67719A 和 MSP430F6733A 创建了两个定制传感器板。 由于电路板的原因、在 SD24输入-VFS (大约-1.2V 或更高)的情况下、会发生 SD3问题、因为结果是以两个补码模式输出。 这种现象是、结果值+VFS (高于约+1.2V)和-VFS (高于约-1.2V)是相同的。 我的客户和我已经阅读了勘误表、知道没有权变措施、并且在使用偏移二进制模式时不会出现问题。
但是、根据客户的研究、当+VFS 和-VFS 结果相差很远时、例如当 OSR=120时、这个问题似乎不会发生。 再加一点、当+VFS 和-VFS 数据结果之间的差值为"1"时、例如当 OSR=128或256时、似乎会出现问题。 我已经使用 MSP-TS430PEU128和 F67791A 自行确认了上述情况。
问题1:在使用双补码模式时、如果我将 OSR 值设置为+VFS 和-VFS 之间的差值大于1 (例如 OSR=120)、我是否可以认为它有效?
勘误表指出、无论所有 OSR 值和对齐方式如何、输出结果都不正确。
我知道我首先输入的电压范围超过±920mV、但如果您能告诉我这是否是一种对策以及它是否有效、那将是很棒的。
此致、
还不错