This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:能否使用 MSP430 F5529而不是 MSP430 FR6989

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977816/msp430f5529-can-i-use-msp430-f5529-instead-of-msp430-fr6989

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989

我找到了一门关于嵌入式系统的好课程。 我有 MSP430 F5529、但课程使用 FR6989。 我找不到有关 F5529的任何好课程。  

那么、我的问题是、我能否使用 F5529而不是 FR6989? 或者、您是否了解有关 F5529的任何好课程? 因为我 现在不能买 μC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melih Baran

    MSP430FR6989:适用于流量计且具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD 的旋转感应 MCU
    MSP430F5529:25MHz MCU、具有128KB 闪存、8KB SRAM、12位 ADC、比较器、DMA、 UART/SPI/I2C、USB、硬件乘法器
    MSP430FR6989和 MSP430F5529具有相同的 MSP430 CPU 和相同的存储器大小。 它们具有不同的外设。 我不熟悉 MSP 器件上的 UC。 但我认为您可以尝试使用 MSP430F5529、因为 CPU 和存储器大小相同。 谢谢!