This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:固件损坏

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP-FET, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977823/msp430f5529-corrupted-firmware

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP-FETMSP-EXP430F5529LP

尝试通过 Energia 将代码上传到微控制器时、我会不断收到以下错误消息序列:

错误:MSP430:初始化仿真器时出错:连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器之一需要恢复。 选择"恢复"以开始恢复过程。 注意:恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到您的系统。
正在更新固件
错误:MSP430:错误:MSP-FET/eZ-FET 恢复失败
失败:MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

所选串行端口
不存在或您的电路板未连接

我已经尝试下载 CCS 并从其中恢复固件、但这不起作用。 我还尝试了另一个器件型号完全相同的微控制器(我借用的)、它工作正常、但仍然无法使我使用的微控制器正常工作。 首次启动时、我上传了代码、并尝试更新固件、但失败了。 此时、损坏的固件似乎是一个问题。 如何解决此问题并恢复微控制器上的固件?

作为一个添加的注释、我的微控制器的确切器件型号为:"MSP-EXP430F5529LP"。 出于某种原因、当我从该帖子的下拉列表中选择器件型号时、未列出此器件的 LP 版本(不确定是否重要、但我只是想澄清一下)。


感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Xavier Barneclo

    对于 Energia 问题、我们建议将其发布到43oh 论坛(forum.43oh.com)。 如果您使用 CCS 时遇到问题、我们很乐意为您的问题提供支持。 谢谢!