This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994:使用内置函数时钟初始化不起作用

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977665/msp430fr5994-msp430fr5994-clock-initialization-not-working-using-inbuilt-functions

器件型号:MSP430FR5994

大家好、团队成员
我使用的是 MSP430FR5994 Launchpad 套件。 我正在尝试使用函数"CS_initClockSignal"来初始化时钟源,但当我调用函数 initClock()时,我会得到"#10010 errors encountered during link"。
我能够使 LED 闪烁并使用其他代码访问开关输入。 要访问开关、我必须按照 E2E 论坛中的规定更新 MSP430FR5994.h 文件。
下面随附了我使用的代码。 请查看。

e2e.ti.com/.../c-document.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从链接器获得了什么错误? 我想您没有正确链接到库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    您的 main_loop 将失控、您需要在一段时间内捕获它(1)、否则 CPU 会继续递增 PC。

    另外、请在将 DCO 增加到16MHz 之前设置等待状态、以符合规格。

    但所有这些都不会解释链接器故障。 您能否在此发布 CCS 的控制台输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到 initClock()的定义。 您是要调用 CS_init()吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题已修复。