This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:自有 GUI 通过 MSP430F5529lp 从 MSP430f6779读取数据

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977279/msp430f67791a-own-gui-read-data-from-msp430f6779-with-msp430f5529lp

器件型号:MSP430F67791A

你(们)好

我已经使用 EMDC GUI 测试了 MSP430F67791A+ISO+HID 桥、并获得了所需的结果。 但我想使用我自己的 GUI 或串行端口实用程序读取数据。  

如何 使用自己的 GUI 或串行端口实用程序从 MSP430F67791A+ISO+HID 桥读取数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、有关此主题的主题有一个相关主题、将回答您的问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/725083 

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo Estevez、

    感谢您的回复。  

    我已经在不使用 HID 桥接器的情况下直接测试了 MSP430F67791A、命令为0X55、0XAA、0X06、0X04、0X01、0X01、0X01、0X07、0X00。 工作正常。

    但我将尝试连接 MSP430F67791A + ISO + HID 桥、并发送命令为0X55、0XAA、0x0A、0X04、0X02、0X01、0X01、0X07、0X07、0X00。 不管用。

    请向我发送正确的命令。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅最新版本的 EMDC 技术指南(当前版本为 v1.40)中的协议部分。 这些命令表将帮助您确定 UART 命令的结构以及如何发送它们。

    使用串行终端时、您不需要 HID 桥。 在 EMDC GUI 中将 UART 数据包转换为 USB 数据包时、需要使用 USB HID 桥、而在将命令从 GUI 发送到目标时则需要使用 USB HID 桥。

    此致、

    James