This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2444:在1V8上进行调试

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/976961/msp430g2444-debugging-at-1v8

器件型号:MSP430G2444
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF

您好!

根据数据表、此器件能够在低至1V8的范围内工作。 我尝试通过更改 CCS10上的调试属性在该电压下对其进行调试:

项目属性/调试/MSP430Flash 设置

1V8、但执行该操作时会出现负载错误。

在默认的3V3下工作正常、一直到2V2工作、如果我输入的电压低于该电压、则不工作。

为了获得同样的结果、我也尝试使用 MSP-FET430UIF、使用 VCC_SENSE 选项、并提供1V8的外部电压、同样的误差。

请提供建议、因为器件位于绝对最大额定值1V9以外的电路板中、所以现在我无法对其进行编程或调试。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    请检查您的代码是否针对1.8V 的电源电压正确配置时钟(例如频率)。 频率范围取决于电源电压。 数据表和/或用户指南中应提及这一点。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="James Evans"]

    尊敬的 Victor:

    请检查您的代码是否针对1.8V 的电源电压正确配置时钟(例如频率)。 频率范围取决于电源电压。 数据表和/或用户指南中应提及这一点。

    此致、

    James

    [/报价]
    据我所知、他无法在1.8V 下下载代码。
    原因是2xx 闪存系列可在低至1.8V 的电压下工作、但对于闪存擦除/写入操作(来自 FET 或器件本身)、最小电压为2.2V。 在器件数据表、建议运行条件表中进行了注释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zrno、就是这样。

    BR、