This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:MSP430:连接至目标时出错:未知器件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/976831/msp-exp430g2et-msp430-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

大家好、

由于某种原因、当我在 MSP432G2ET 上运行代码时、我收到以下 "MSP430:Error connecting to the target:unknown device"。 出于某种原因、我也无法在 Resource Explorer 中找到我的器件。 我收到以下 {"msg":"COM4:无法打开设备。"、"名称":"COM4"、"类型":"错误"。 我在使用同一器件之前运行了代码、对于某些器件、我会遇到这个问题。 它是 msp430g2553。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilberto:

    看起来 eZ-FET 调试探针不再被识别。 断开连接并再次连接到 USB 端口后、您是否看到设备管理器中出现该问题?
    您是否能够更换设备以确保其完全未损坏? 还会假设所有跳线均已正确连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下内容:

    跳线连接良好。

    - G2553未损坏、可与旧软件配合使用。

    -您的设备列表中显示了2个设备,并且正确显示了调试器 COM 端口。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这是跳线连接问题。

    此致、