This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:电容数字转换器

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/976715/msp430g2553-capacitance-to-digital-converter

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2676

大家好、团队、

你好。

我的客户正在为 MSP430G2553和 MSP430FR2676工作。 他们希望深入了解块电容数字转换器的功能及其执行的转换。

更清楚的是、这是他们代码的摘录(示波器用于电容式感应):

TI_CAPT_Custom (&One_Button、&dCnt);
if (TI_CAPT_Button (&One_Button))

P1OUT |= BIT0;//打开中心 LED

其他

P1OUT &=~BIT0;//关闭中心 LED

聚焦于函数:TI_CAPT_Custom (const 结构传感器*组 OfElements、uint16_t * deltaCnt)、用于测量传感器电容的变化。 然后、它们会在 CCS 上显示将其地址设置为&dCnt 的工具图形、以便在该图形上查看感应引脚的行为。 在输出中、它会提供8000、7000等无符号数字值、因此他们的问题是是否有机会知道这些无符号值对应的法拉(pF、uF 等)?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在这里列出了两个具有不同模块的不同器件。 我假设您是指 MSP430FR2676。 此外、我假设"电容数字转换器"是指 CapTIvate 模块。

    他们是否使用 CapTIvate 设计中心? 我建议将其用于 CapTIvate 开发(例如调优)、而不是 CCS。 他们是否参考了 CapTIvate 技术指南? 它包含有关 CapTIvate 评估和开发的许多方面的大量信息。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回答。

    我的客户已经采纳了建议。  传感器的调优并不是他们真正的问题。 它们使用的是采用 msp430g2553 (具有 CCS)的引脚振荡器技术、以及采用 msp430fr2676 (具有极具吸引力的设计中心)的电容。 考虑到他们用于对旧"g2553"进行编程的代码、他们具有变量"deltaCounts"、这基本上与使用新"FR2676"在 CapTIvate 设计中心中的"Delta"相同、其中 Delta 可描述如下: "当传感器电容发生快速变化时、如手指触摸传感器、计数值将高于或低于 LTA、差值为差值"。

    其问题是 Δ 值是数字无符号数、但他们希望了解相应的电容值、或至少其幅度顺序(pF、nF 等)。

    此致、


    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您的澄清。

    根据  CapTIvate 技术指南中的最佳实践部分:

    灵敏度以电容/计数为单位进行测量。 在电容式触控检测中、触摸引起的变化幅度大约为皮法拉或数百飞法拉。 解决方案看到触摸引入1pF 变化并测量为300次计数的情况并不少见。 虽然灵敏度可能为3.3fF/计数、但在将噪声考虑在内之前、不应考虑这一点。 请参阅 下面有关噪声的部分。

    Walter 还在以下主题中分享了一些可能有用的详细信息。

    MSP430FR2633:CapTIvate 电气特性:电容计数?

    此致、

    James