This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5340:与一个串联电阻器连接的引脚的绝对最大电压

Guru**** 2890840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977038/msp430f5340-abs-max-voltage-to-pin-with-a-resistor-in-series

器件型号:MSP430F5340

我知道器件中任何引脚的绝对最大电压为4.1V。 如果将高于4.1V 的电压与串联电阻器施加、微控制器的可靠性会怎样? 如果电流限制在2mA 以下、如果引脚长时间暴露在5V 或12V 电压下、可靠性是否会受到影响? 与 ADC 引脚有什么差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    这些问题始终难以回答。 我们的器件性能稳健、但我们不建议或建议超过数据表中的绝对最大值。 如果需要这样做、器件性能将无法得到保证、并且器件可能会受到某种程度的损坏(即刻损坏或最终损坏)。 无论怎样、客户都可以选择执行此操作、并在风险不大的情况下执行自己的评估和测试。

    如果 ESD 二极管电流限制为+/-2mA、则二极管不会损坏。 有关更多详细信息、我建议参考 《ESD 二极管电流规格 》和 《MSP430系统 ESD 故障排除指南 》应用手册。

    此致、

    James