This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:Launch Pad + Energia:'INTERVAL1V5'未在此范围内声明

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/976795/msp430fr5994-launch-pad-energia-interval1v5-was-not-declared-in-this-scope

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:Energia

它就像这样简单:

void setup(){
Serial.begin(9600);
analogReference (INTERNAL1V5);

void loop(){
int analogValue = analogRead (A10);
serial.println (analogevValue、DEC);
延迟(1000);

并抱怨说 INTERNAL1V5没有被定义、尽管根据文档、它应该是标准定义。

下面是完整的错误消息:
Energia:1.8.11E23 (Windows 10)、电路板:"MSP-EXP430FR5994LP"

C:\Users\Administrator\Downloads\Energia-1.8.10E23-windows\energia-1.10.10E23\Arduino-builder -dump-prefs -logger -machine C:\Users\Administrator\Downloads\Energia-1.8.10E23-windows\energia-libraries\energia-1.8.10E23\hardware -build\users\energia\energia\energia\energia\users\energia\energia-1.8-1023\users\en\energia\enuese-libraries\cmware\en\en\en\en\en\energia\energia\en\energia\enues\cmware\enues\cmware\1023\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware\1023\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware\enues\cmware sketch_feb04c.in~~~
C:\Users\Administrator\Downloads\Energia-1.8.10E23-windows\energia-1.10.10E23\Arduino-builder -compile -logger =machine C:\Users\Administrator\Downloads\Energia-1.8.10E23-windows\energia-1.8.10E23\hardware -libraries\energia\users\energia\1023\energia\users\energia\energa-libraries\ene1.8-1023\ene1.8-users\mware\energia\mware\ene1.8-users\energia\mware\ene1.8-users\energia\mware\ene23\energia\enue-downloads\cmware\energia\enue-libraries\ene1.8-users\enue-build\en\ene1.8-users\enue-build\mware\enues\cmware\enues\cmware\1023\enues\cmware\enue-build\enues\cmware\ene sketch_feb04c.in~~~
在文件夹 C:\Users\Administrator\AppData\Local\Energia15\packages/Energia\hardware\MSP430\1.0.7中使用平台上的电路板"MSP-EXP430FR5994LP"
在文件夹 C:\Users\Administrator\AppData\Local\Energia15\packages/Energia\hardware\MSP430\1.0.7中使用平台中的核心"m.4430"
正在检测使用的库...
"c:\\users\\Administrator\\AppData\Local\\Energia15\\packages/Energia\\tools\msp430-gcc\\4.6.6/bin/msp430-g++"-c -OS -w -fno-exceptions -ffunions-SECTIONS -fno-threadsafe-stic\-stra\\msp430i\energa+-energ4a\\energa\\energa13\\r\cm64\ene\ene\energ2\\en\energ2\\ene\\energ4inu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\ sketch_feb04c.ino.cpp"~
正在生成函数原型...
"c:\\users\\Administrator\\AppData\Local\\Energia15\\packages/Energia\\tools\msp430-gcc\\4.6.6/bin/msp430-g++"-c -OS -w -fno-exceptions -ffunions-SECTIONS -fno-threadsafe-stic\-stra\\msp430i\energa\\energ4a\\rra\energ2\\ene\\energ2\\enrra\enrra\enrg5in\\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\enu\~sketch_feb04c.ino.cpp"~
"C:\\users\\Administrator\\Downloads\Energia-1.8.10E23-windows\\Energia-1.10.10E23\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags"-u -语言-强制=c++---c++-种类=svpf - vpropf - gprop_crp~- g_ino11/ctags\ctags\cp - gprob_remote_directs\cp\g_ines\cp\gprob\g_directs\cp\gprob\g_directs\cp\g_directores\cp\gs\cp\g_directs\cp\s\cp\g_directors\cp\s\cp\r
正在编译 sketch ...
"c:\\users\\Administrator\\AppData\Local\\Energia15\\packages\\Energia\\tools\MSP430-gcc\\4.6.6/bin/MSP430-g++"-c -OS -Wall -Wextra -fno-exceptions -ffuncc-SECTIONS -fno-threads\msp430\energa\energa\\ratures\caturs\caturs\caturs\cates\m64\en\m64\en\en\en\en\energ4inaturs\caturs\caturs\caturs\caturs\caturs\catter\en\en\en\en\en\en\mware\en\en\en\en\en\en\en\en\en\en\en\en\en\energ4inu\us\en\en\en\en\en\en\en\en\en\energinu\en\en\en\energ\en\en\en\en\en\en\en\en\en\energ\en\energ\ sketch_feb04c.ino.cpp.o"~sketch_feb04c.ino.cpp"~
C:\Users\admini~1\AppData\Local\Temp\Arduino_moded_sket_337879\sketch_feb04c.ino:在函数'void setup()'中:

sketch_feb04c:3:19:错误:'INTERNAL1V5'未在此范围内声明

C:\Users\admini~1\AppData\Local\Temp\Arduino_modified_sketch 337879\sketch_feb04c.ino:在函数'void loop():

sketch_feb04c:8:18:错误:'analogevValue'未在此范围内声明

C:\Users\admini~1\AppData\Local\Temp\Arduino_modified_sketch 337879\sketch_feb04c.ino:7:7:警告:未使用的变量'analogValue'[-Wunused_variable]

退出状态1
未在该范围内声明'INTERNAL1V5'