This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355:关于 MSP430 FET

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/976245/msp-exp430fr2355-regarding-msp430-fet

器件型号:MSP-EXP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

大家好、团队、  

我正在搜索 MSP430FR2355的 MSP430 FET 编程器。 我发现有两种颜色,一种是黑色,一种是白色,一种是白色,另一种是白色?

其中两个数据表保持不变。 哪个编程器(白色或黑色)将进行 MSP430FR2355编程? 任何帮助都是非常感谢的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    您不需要使用具有 FR2355 Launchpad 的单独 FET 编程器。  Launchpad 具有一个集成的 EZ FET、用于对 MSP430FR2355进行编程。 如果您想在另一个电路板上对 MSP430FR2355进行编程、则可以跳转 Launchpad 上的引脚并使用 Launchpad 上的 EZ FET 对目标板进行编程。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我们计划使用 编程器对定制(2355)板进行编程。 因此、我对两种类型的编程器感到困惑。 当我在 TI 中搜索它时、我得到了黑色。 但在当地市场中、有一种白色。

    白颜色是否可用于编程,或者是否可以转到看起来像是更新过的黑色颜色?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    这是推荐用于 MSP430FR2355的 MSP FET 编程器:

    https://www.ti.com/tool/MSP-FET 

    BR、
    Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。