This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FRBoot

Guru**** 2813405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/976048/msp430fr5969-msp430frboot

器件型号:MSP430FR5969

我从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html.MSP430FRBOOT_1_03_00_00 \ target_CCS \FR5969_UART\ MSPBOOT_FR5969_UART \ BSLBASED_20BIT_UART "../Config/lnk_fr5969_single_2k_Boot.cmd 中下载了"MSP430FRBoot_1_03_00_00"、第79行:警告#10237-D:对于 ".cinit"忽略拆分放置(>>):请告知此程序是否允许拆分放置、并告知我如何解决此程序。   CCS 8.1.0.00011,TI V18。 1.2.LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提供的链接似乎无效、您能告诉我哪个进程遇到此警告吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    softwaredl.ti.com/.../index_FDS.html        这是下载链接
    MSP430FRBoot–适用于 MSP430TmFRAM 大型存储器型号器件的主存储器引导加载程序和无线更新(__LW_AT__SLAA721E)参考手册

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您可以提出这些警告、 如果我们稍后遇到一些问题、我们可以对其进行诊断。

    谢谢!

    此致

    Johnson