This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:P2P 快速问题

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP430F5510, MSP430F5524, MSP430F5526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/976294/msp430f5528-quick-p2p-question

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件: MSP430F5510MSP430F5524MSP430F5526

我只需要进行一些确认。 从硬件和软件的角度来看、我是否理解以下器件是 P2P 等效的? 区别就在内存中、对吧?

编辑:按照软件等效标准、我只是说引脚是相同的吗? 即 MSP430F5510上的 P1.0与 MSP430F5528上的引脚相同、等等
它在数据表中看起来是相同的、但只是需要一些确认。

ROM [kB]

RAM [kB]

MSP430F5510

32

4.

MSP430F5524

64

4.

MSP430F5526

96

6.

MSP430F5528

128

8.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、


    64引脚 RGC 封装的情况似乎是如此。

    BR、
    Leo