This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:Vcc 上的极快尖峰会导致 MSP430FR5994上的 UART 通信中断

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/975800/msp430fr5994-very-fast-spikes-on-vcc-causes-uart-communication-interruption-on-the-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994

您好!

我们在同一电源上使用 MSP430FR5994和 LTE-Modem。 整个系统在由稳定电源供电的3、4V 电压下工作。 在调制解调器和 MSP430FR5994之间、我们仅使用 UART 进行通信。

如数据表中所述、在我们安装的调制解调器的电源引脚附近、一个3300uF、100nF、10nF、68pF 和15pF 电容器的组合(在 Vcc 和 GND 之间)。

在 MSP430FR5994的 Vcc 引脚附近、我们安装了一个4、7uF 和一个100nF 电容器。

在大多数情况下、系统工作正常。 但有时 MSP430FR5994会进入无法访问的状态(通过 UART)、通过开关只能通过硬件复位释放。 在调制解调器连接到互联网期间(短功率峰值高达850mA)、有时会发生这种情况、但并非总是如此。 在示波器上、通常没有什么特别的东西、这可以在 Vcc 线路上看到。 但是、每次当 MSP430FR5994处于这种无法到达的状态(可能是 BOR 状态(?))时、都会有一个非常短的尖峰、电压低至2、8V、然后高达3、6V。 在第一个尖峰之后、我们还可以看到 在波峰之后、Vcc 恢复到正常功率电平3、4V 之前、Vcc 进一步下降3。 整个事件、包括后面的波形、具有大约20ns 的极短持续时间。

第一个问题:根据您的看法、这个短暂的尖峰是否是 MSP430FR5994无法访问状态的根源? 是 BOR 复位吗? 或者可能还有其他问题吗?

第二个问题:为了消除这种短暂尖峰的影响、您可以建议我们更改布局以消除这种影响、您应该怎么做?

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细博文。

    [引述 USER1082833]第一个问题:根据您的看法、这个短暂的尖峰是否是 MSP430FR5994无法访问状态的根源? 是 BOR 复位吗? 或者可能还有其他问题吗?[/引述]

    是的、这是可能的。 在数据表第8.3节中的表格下、脚注2如下所示:

    即使在建议的电源电压范围内、快速电源电压变化也会触发 BOR 复位。 µs 避免不必要的 BOR 复位、电源电压的变化必须小于每微秒0.05V (±0.05V/μ s)。 按照数据表中有关电容器 CDVCC 的建议、应相应地限制斜率。

    脚注4提供了以下指导:

    对于每个电源引脚对(DVCC 和 DVSS、AVCC 和 AVSS)、将100nF (最小值)的低 ESR 陶瓷电容尽可能靠近(几毫米以内)相应引脚对放置。

     您可以在启动后通过检查 SYSRSTIV 寄存器来确认这种情况是否由 BOR 引起。

    [引述 user1082833"]第二个问题:您可以建议我们更改布局以消除此短峰值的影响吗?

    您可以尝试在电源和 MSP430之间添加限流电阻器或电感器。 此外、增加上述电源引脚上的电容也会有所帮助。

    此致、

    James