This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:封装类型更改和数据表更改

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/974638/msp430f5419a-package-type-change-and-data-sheet-change

器件型号:MSP430F5419A

各位专家、您好!

我想确认 MSP430F5419A 的 PCN (封装类型从 ZQW (BGA MICROSTAR JUNIOR)更改为 ZCA (NFBGA)并更改数据表)。

至于封装变化、我知道电气特性、引脚排列或封装方面没有变化、基本上可以按原样替换该器件。 但是、我们收到了客户提出的一些问题、我们无法在文档中确定这些问题。

问题1:您能否解释 ZQW 和 ZCA 封装之间内部结构和材料的差异? 例如、更改是否仅在基板中、而不是在 DAI 或内部结构中?
如果您能解释一下内部结构图的不同之处、我将不胜感激、具体如下所示。我参考的是"nFBGA 封装(SPRAA99B)"。


Q2:您似乎已经更改了 NFBGA 的建议焊盘和模板、因此使用 ZQW 封装的建议值安装 ZCA 时、焊接结果是否会有任何问题?
在最新的数据表中、ZCA 封装的模版厚度列为0.100mm、但没有提到 ZQW 封装。 但是、《MicroStar BGA 半导体组封装外形应用报告》(SZZA005)中指出"模板厚度为125-150微米"。 建议值似乎不同。 如果您能告诉我们更改的原因、将会有所帮助。

Q3:在数据表中、闪存存储器的"IERASE/IMERASE/IBANK"最大值已从11mA 更改为15mA。 假设这不是规格变化而是错误校正、并且不会对器件产生任何影响、是否正确?

Q4:假设除 Q3之外、电气特性没有变化、我是否正确?

Q5:对散热特性有什么影响?

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我咨询一下我们的产品工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Lehman:

    很抱歉耽误你的回答。 感谢产品工程师的确认。

    如果可能、您能否告诉我您的调查状态?
    客户要求回复、因此如果您能在2月8日之前给我们回复、将会有所帮助。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在努力获取这些信息。  并不总是那么容易。  此外、我需要产品工程师告诉我哪些信息可以公开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Lehman:

    您的回复。

    [引用 user="Dennis Lehman">我正在努力获取此信息。  并不总是那么容易。  此外、我还需要产品工程师告诉我哪些信息可以公开。

    我知道。 给您带来的不便、我深表歉意、感谢您的合作。 如果您难以公开披露信息、如果您可以使用私人聊天或类似的方式仅分享您愿意与客户分享的信息、我们将不胜感激。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、我有我们的质量和产品开发团队提供的信息。

    关于 Q5 (散热特性) -

    我们的热工程师对 nFBGA 封装和 MicroStar BGA 封装进行了比较、认为这两种技术在散热方面具有相同的实用性、其中 nFBGA 提供与 MicroStar 同等的数据表电气和热性能。  我们正在最终确定热模型以提供数据表编号,但从实际角度来看,客户可以将 ZCA 和 MicroStar 视为热性能方面的等效产品。

    关于 Q4 (电气变化)-

    正确。 只有第三季度提到的那些。

    关于 Q3 (对数据表的更改)

    是的。

    关于 Q1和 Q2、我正在等待封装团队的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Lehman:

    感谢您的及时支持。 我已将(3)~(5)的内容传递给客户。

    关于我的其余问题、我期待收到来自包裹团队的回复。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    我曾尝试联系包装团队、但没有回复。  我会再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我有信息。

    希望这能解决客户的所有问题。

    Q1)请参阅两个基板之间随附的横截面。 就结构而言、裸片将连接到基板和键合线。 我们使用与 ubga 封装相同的裸片。

     

    Q2)“nFBGA 提供与 MicroStar BGA 相同的 X 和 Y 尺寸,并提供引脚对引脚和封装兼容性。 nfBGA 封装可以焊接到 Microstar BGA 焊盘图案;但是、TI 还更新了 PCB 焊盘图案和丝印板建议、以便在经过广泛的测试和评估后获得更好的焊接结果。 请参阅最新的 TI 器件数据表和数据表附录中的最新 TI 封装图,查看封装尺寸以及最新的 PCB 焊盘图案和模板建议。”e2e.ti.com/.../Microstar-to-nFBGA-Substrate-Comparison.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Lehman:

    我们将通知客户我们收到的信息。

    [引用用户="Dennis Lehman"]希望此地址能解答客户的所有问题。

    但愿如此。 但是、如果客户有任何疑问、如果您能再次回复、我们将不胜感激。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    您的客户的问题似乎已经得到解答、因此我将继续并关闭此主题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。