This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在有源植入体中使用 TI 标准组件和 MCU (MSP430)

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/973899/use-of-ti-standard-components-and-mcu-msp430-in-an-active-implant

早上好、
我们目前正在开发一种活性植入体、这种植入体不是支持生命的植入体。
我们之前选择了另一家公司的 MCU、它似乎不能用于此类应用。
我们目前正在寻找其他来源、我们对 TI 的低功耗 MCU (例如 MSP430系列)感兴趣  

在有源植入体中使用您的产品是否有任何限制?
您能否为我们提供"合法"联系、以便更详细地讨论此问题?

请 注意、我们已多次重定向、这对于我们的项目至关重要。 我们非常感谢 你的迅速答复。

此外 、我们的设计中还有更多的 TI 组件(见下文)、因此我们还想确认我们可以使用这些组件。  

如果 TI 允许我们使用任何标准 TI 组件、此列表可能会包含您的产品系列中的更多产品。

  • TMUX1101DCKR  
  • LM66100DCKR  
  • INA216A4YFFT  
  • TMUX1101DCKR  
  • TPS62840DLCR  
  • TPS62085RLTR  
  • TPS22919DCKR  
  • TPS61021ADSGR  
  • TLV4031R1YKAR  

提前感谢、致以诚挚的问候、

劳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laura、您好!

    我正在与法律部门核实这一点、并希望在本周结束前得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉

    请参阅以下有关医疗产品的信息。

    虽然 TI 产品并非专门针对医疗应用而设计、但 TI 有许多客户在医疗应用中使用 TI 产品。  

    如果医疗应用是 FDA 3类应用(或其他国家/地区的类似类别)、则客户需要签署特殊合同-保证和赔偿协议-该合同阐明客户有责任为其应用选择 TI 产品、 如果 TI 的医疗产品将来出现问题、并且 TI 被提出索赔、TI 将向您提供相应的赔偿。  达成此特别协议的原因在于、TI 产品既不是为高风险应用设计、也不是为其定价。  客户拥有丰富的经验和专业知识、既可以了解要选择的产品、也可以确保在出现问题时提供适当的保险。

    请随时将您的查询转至我们的医疗生命攸关的团队、该团队可为 medical_life_critical@list.ti.com您提供适当的协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    感谢您的快速响应。

    我已经发送了一封电子邮件。 遗憾的是、似乎没有收到电子邮件、因为 TI 似乎必须允许我向该联系人发送电子邮件。

    您能在内部看看吗?

    此致

    --------

    您发送到邮件列表'medical_life critical '的邮件,主题行为:

     关于在有源植入体中使用 TI 组件的[外部]协议

     未发送给列表订阅者,因为您无权将邮件发送到此邮件列表。

     如果您没有向上面指定的邮件列表发送邮件,请注意,指定的列表可能已订阅您发送邮件的列表。 在这种情况下,只有命名列表的用户才会收到您的消息。

     如果您要请求向命名列表发送消息的权限、请联系列表所有者。

     ----------------------------------------

    这是系统生成的消息。 无法处理回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。  列表地址必须有一些限制。  我将向您发送一条包含合同管理直接联系信息的直接消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的直接联系、这解决了我们已经在制定法律合同的问题。

    此致、感谢您的支持、

    劳拉