This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:电源关闭时的 FRAM 数据

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/973201/msp430fr2476-fram-data-when-power-supply-turn-off

器件型号:MSP430FR2476

各位专家、您好!

我对电源关闭时的 FRAM 数据保持有疑问。
在用户指南6.3中、有一个描述:" FRAM 读取总是要求使用相同的读取信息写回同一存储器位置。"。
如果电源在写回操作期间关闭、FRAM 数据是否会被保留?

客户在 FRAM 区域写入程序、因此在程序运行期间始终读取 FRAM。
他们想知道 是否可以在程序运行期间随时关闭电源。  

如果你能给我答复,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    是的。  MSP430的 FRAM 控制器自动处理读/写回操作、即使在断电事件中也是如此。  为了澄清这一点、FRAM 控制器将完成对当前寻址的存储器位置的读取/写入操作。  但是、如果客户正在写入多个位置、例如数据阵列、则断电、显然并非所有数据都将被保存。  这是否清楚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    感谢你的答复。
    我知道 MSP430 FRAM 控制器将保存数据以用于寻址存储器位置。
    让我确认我的理解。
    如果在对存储器"A"位置执行读/写操作期间发生断电事件、即使发生断电、也会保存"A"上的数据、
    位置数据在"A"之前和"A"之后也将保留。
    但是、如果在 内存的 A 位置执行读/写操作期间发生断电事件 、当它们尝试在 A、B 等位置执行读/写操作时、
    位置"A"上的数据将被保存、但其他数据(例如位置 B 等) 将不会保存。
    我的理解是否正确?
    此外、如果用户想要将所有程序数据保存在存储器上、是否需要任何断电时序?
    从用户指南来看、决定有点困难、所以请您回复。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    可以给我答复吗?
    感谢您的支持。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我对拖延表示诚挚的歉意。

    客户问题:

    如果在对存储器"A"位置执行读/写操作期间发生断电事件、即使发生断电、也会保存"A"上的数据、
    位置数据在"A"之前和"A"之后也将保留。 -正确。
    但是、如果在 内存的 A 位置执行读/写操作期间发生断电事件 、当它们尝试在 A、B 等位置执行读/写操作时、
    位置"A"上的数据将被保存、但其他数据(例如位置 B 等) 将不会保存。
    我的理解是否正确? -是的、正确。
    此外、如果用户想要将所有程序数据保存在存储器上、是否需要任何断电时序? - FRAM 控制器只有足够的时间来完成当前正在寻址的特定位置的当前读取或写入操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    非常感谢您的回复。
    我了解详细信息。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi