主题中讨论的其他器件: TIDA-01486
您好!
使用 TIDA-01486参考设计时、USS 软件的软件和 EVM430-FR6047需要进行哪些更改?
以下主题中共享的文件是否仍然需要且是最新的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
使用 TIDA-01486参考设计时、USS 软件的软件和 EVM430-FR6047需要进行哪些更改?
以下主题中共享的文件是否仍然需要且是最新的?
您好、Maik、
您的软件使用方法是什么? USS 设计中心? 或示例代码?
我认为您可以在以下链接中找到这些信息:
谢谢!
此致
Johnson
您好、Johnson、
我是说 EVM430-FR6047的软件控制 BossterPack 上的 S1、S2、S3、S4、PD1和 PD2、从而控制运算放大器和多路复用器。
需要替换4个文件: hal_system.chal_system.hhmi.chmi.h
我找不到为 UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00_windows_installer.exe 设计的文件
您好、Maik、
我不熟悉此 TI 设计、 可以在 https://www.ti.com/lit/ug/tidudo7/tidudo7.pdf 中找到有关连接 USS GUI 的一些介绍
但该 GUI 为 v1.70.00.04、是一个旧版本、因此我不知道新版本是否能够支持这些功能。
对于工业流量计解决方案、我认为您可以联系您公司的 TI 销售人员。
谢谢!
此致
Johnson