This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:对 CAPTIVATE-FR2676进行编程

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676, MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/975008/msp430fr2676-programming-the-captivate-fr2676

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他部件:CAPTIVATE-FR2676、 MSP430WARE

大家好、

我不熟悉 MSP430、我使用的是 CAPTIVATE-FR2676开发套件、在此之前、我使用 CCS IDE 开发了基于 Tivare 和简单链路的控制器、

我已经为 将有12个电容式按钮和2个传感器连接到 MSP430FR2676 MCU 的器件开发了固件。

我有 CCS 9.2版本、并从 Resource Explorer 中下载了 MSP430Ware - v:3.80.13.03。

对于  CAPTIVATE-FR2676的开发 、我参考以下链接、

在参考上述链接时、我了解到我们需要 CapTIvateDesignCenter GUI 来生成代码、然后可以将其导入 CCS 并进行调试和编程。 如果我错了、请更正?

但是、关于使用 CAPTIVATE-FR2676进行开发、我在下面提到了一些问题、请帮我解决。

  1. 我们还必须使用   CapTIvateDesignCenter 进行 外设接口开发吗?  
  2. 在 MSP430Ware - v:3.80.13.03中、我可以找到 与 CAPTIVATE-FR2676板的 GPIO 和外设接口相关的示例代码、我可以在 CCS 上直接导入和调试这些示例代码?
  3. 如果还有其他研究材料、请提供同样的材料、我将其引用、以便帮助我进行开发?

我请您尽早帮我解决您的建议、

谢谢、此致  

Utkarash