主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433、 MSP430G2553、 MSP430FR5728
由于我们的 PCBA 非常小、需要不同的编程焊盘布局来进行 SBW 编程、因此我们需要不同的编程适配器、这些适配器具有弹簧引脚、可冲击微控制器的编程焊盘。 最初、我们在目标1和目标8上使用了不同的适配器、并且该映像仅正确使用启用了该映像的目标(目标1上的 MSP430G2553和目标8上的 MSP430G2420)。 为处理器加载映像也选择了目标。 此外、还推出了一种使用 MSP430FR2433的新设计、我发现必须升级 MSP Gang 的固件才能对更新的微控制器进行编程。 现在、无论每个图像选择哪个目标、MSP Gang 始终尝试使用目标8。 目标8恰好是为存储在编程器第一个位置的映像选择的目标。 现在、需要指定"映像"和"目标"来对各种 PCBA 进行编程、在这种情况下、只需选择一个映像、映像本身包含了"目标"选择。 这些图像似乎表明目标选择仍然存储在其中(正确存储的目标编号显示在程序员 LCD 的顶行上)、 但它被忽略、目标8始终被使用(我的假设是始终使用图像1指定的目标、这似乎是我们的情况)。 映像中存储的目标编号使我们制造线上的汇编器更容易对电路板进行编程。 此功能是否在固件更改期间意外消失? 如果是、可以将其放回编程器中吗?