我正在尝试理解用户指南的图21.13。 具体而言、我使用的计时器每半秒关闭一次。 我想获取一系列通道读数(从 A4 - A0)。 ADCSHS 的源为 TB1.1。 我处于脉冲模式。 我的理解是、当 TB1.1关闭时、这将生成 SHI (图21.7)。 这反过来将根据我放置到一个寄存器中的时间来创建一个 SAMPCON。 我的问题是:
1.21.13中、我使用 TB1.1的上升沿从等待触发到状态采样输入通道 X。 其他通道的返回路径为 MSC、SHP = 1。 我的问题是、SAMPCON 在第一个采样完成后有一个下降边沿。 如果我在半秒后才有另一个上升沿、那么当我移动路径(MSC = SHP = 1)时? (在状态采样输入通道之后的图中显示了下降沿)。
第二 个问题是,如果 SHTs 设置为8个时钟,并且假设我只需要 SHI 的第一个边沿触发全部(见上面的1),数学是: 1个 SYn + 5个通道*(8个采样+ 14个转换+ 1)=总共116个时钟来执行5个通道?
谢谢