请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 大家好、团队、
我们将 MSP430FR2355用于我们的项目。 我们应该将晶体振荡器连接为时钟源还是晶体? 我们如何连接晶体振荡器?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们将 MSP430FR2355用于我们的项目。 我们应该将晶体振荡器连接为时钟源还是晶体? 我们如何连接晶体振荡器?
谢谢
如果你有一个外部晶体振荡器--一个包含一个晶体、电容器和一个振荡器电路的单芯片 --你应该将它连接为一个"外部振荡器"或者"时钟":将它的(1)信号引入 XIN 并设置 XT1BYPASSLV = 1。
如果您有一个外部晶振-一个裸晶振-您应该将它连接为一个带有外部负载电容器的"外部晶振"并使用 MCU 的(内部)振荡器电路:将它的(两个)信号引入 XIN 和 XOUT 并设置 XT1BYPASSLV = 0。