This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:DToF 测量误差零流量

Guru**** 2033340 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/973661/evm430-fr6047-dtof-measurement-error-zero-flow

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我使用 EVM430-FR6047测量体积流速。  
在我的第一个测试中、测量零流量条件下的 AbsToF。 有时会出现错误。 错误代码135:  

01/25 02:36 PM 算法 135. DToF -移位值大于 maxSampleShift

为什么会随机发生误差? ADC 捕获始终看起来正常。  
您是否有解释以及如何解决?

谢谢。

Maik Bruhn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maik、

    如果 ADC 捕获正常且配置正常、则不应发生这种情况。 您是否仍在 USS_userConfig.h 中使用 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 的默认设置?

    #define USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 20.

    是否根据水流量计快速入门指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slau810)?)第4.2.2节中的建议设置了包络交叉阈值 

    您是否确认了在记录连续 ADC 采集时、ADC 采集不会遇到中断?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    ADC 捕获看起来不错、但在最大值时有点小 放大。 我们今天将集成 Booster Pack 以增加激励和放大效果。 最大 ADC 值约为700
    是的、USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 仍然是默认值。

    信封交叉 teshold 设置为11。  

    ADC 捕获不会发生任何中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maik、

    700个 ADC 代码应该足够了。 77个 ADC 代码周围的信号完整性如何? 包络交叉阈值为11表示算法锁定在77个 ADC 代码周围的音调。 您是否确保11满足 水流量计快速入门指南(https://www.ti.com/lit/pdf/slau810)第4.2.2节中的以下建议-"设置此阈值以锁定在 高于噪声的最早波瓣峰值上。"?

    您还能发布 ADC 波形捕获的图像(和/或.csv 文件)吗?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    我检查了数据、有时噪声水平高于阈值。 因此、我更改了阈值。  
    当噪声水平如此高时、是否有办法提高 ToF 测量的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maik、

    您可以增加脉冲数以查看整体信号电平是否增加。 信号电平不会比特定的脉冲数增加太多。 这取决于您当前使用的内容。

    它还取决于在信号开始时看到的噪声的特性。 一些滤波是否有助于改善这里的 SNR?

    另一种选择是增加阈值、以便锁定到稍后的某个脉冲。 这一切取决于信号初始部分的相对 SNR 和电流配置。

    Srinivas