This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:工作频率不稳定

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/973868/msp430fr6043-operation-frequency-is-not-stable

器件型号:MSP430FR6043

您好!
我使用 的 MSP430FR6043 评估板具有 MSW-A10400H07TR-W (400kHz)多用途传感器。 我尝试获取最大工作频率。 我说过  

在 USSLibGUIApp.c 中输出此行代码:

    USSLibGUIApp_DELAY ();   //适当时间的延迟  
正如您在另一胎面(e2e.ti.com/.../963047)中所建议 的那样、获得100Hz 频率。 但当管中的流量增加时、它会发生变化。 例如、当流量为12L/s 时、采样率约为80Hz。  
我尝试更改捕获持续时间参数、但它不会影响 频率。  
您能告诉我吗?当球管中的流量增加时,阿尔哥里特姆的哪个部分需要更多的时间? 可能会在某个地方有更多延迟?

谢谢
Katherine Babaeva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    我认为、这可能是算法中在更高的流速条件下花费更多时间的东西、但需要进一步研究。  您能否提供您正在使用的 user_config.h?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie!

    这是我在 USS 中导出的标头。  
    e2e.ti.com/.../7367.USS_5F00_userConfig.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而不是。 我使用上述配置尝试了不同的流速、并获得了以下结果
    流速约为4 l/h 时、我得到的值  


    当流速约为5和12 l/h 时、我得到

    我会 受到一些干扰。 并且仅在一个方向上。
    您可能可以为高流速建议一些参数? 我找到 .highFlowOption =(USS_highFlow_OPTION) USS_highFlow_OPTION _DISABLED 参数、但我想没有改变。  
    谢谢!
    凯瑟琳