This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:将 MSP430编译器添加到用于无线电的 CCS 安装中

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/974382/msp430fr2355-adding-msp430-compiler-to-a-ccs-installation-for-radio

器件型号:MSP430FR2355

大家好,  

介绍最新的 CCS10.2  以及  仅针对无线电系列 CC26xx 完成的安装。  现在、我需要添加到相同 的安装 工具 以处理和编译  MSP430FR2355。   

我所做的是重新启动 CCS 安装并 添加 MSP430 ,一切都很好。   

我的问题是 >如果我创建 了一个看起来像 MSP430编译器的新项目,那么它就会丢失。 我也在   应用中心进行了编译器安装、也通过安装新软件 >不可能 、我在启动新项目时仍然会遇到此错误  

我该怎么办?   我需要为 我的无线电项目保留现有的 CCS 安装 、因此我无法 卸载并重新安装  

谢谢你  

BR

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您的详细博文。

    重新启动 CCS 安装程序时、选择"Processor Support"下的"MSP430"并点击"Next"、它应该已经在"Compiler Tools"下显示了一些包含 TI MSP430 Compiler 的组件。 我想、如果之前选择了 MSP430、这是自动选择的。 是否有可能取消选择? 安装完成后、您可能需要关闭并重新打开 CCS、甚至重启 PC。 这也可能有帮助。

    在 CCS 中、点击"Project">"New"后、"Compiler version"下会显示什么内容? 确保您也选择了正确的 MSP430目标。 对于我来说、编译器正确显示为"TI v20.2.1.LTs"。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我解决了...  

    基本上 MSP430编译器已正确安装(应用中心可以看到它)(我也可以在 CCS 信息等中看到) ,但 每次打开项目时,我都会收到 消息  

    "目前没有为此器件系列安装编译器。 在为此器件创建工程之前、点击"View">"CCS App Center"以安装编译器

    我多次重新启动 PC,在 CCS 开始时多次关闭 PC 。

    解决方法:  将此路径手动添加到“工具发现路径”(包括版本的完整路径)  ,它有效! (它只适用于所选的版本,没有 找到其他 MSP430编译器)  。我在这里添加了: C:\ti\ccs1020\ccs\tools\compiler\ti-cgt-smsp430_20.12.0.STS

    但愿这对您有所帮助  

    BR

    卡洛