This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:CAPTIVATE-FR2676入门

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, CAPTIVATE-FR2676, CAPTIVATE-PGMR, CAPTIVATE-BSWP, CC3200, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/974213/msp430fr2676-getting-started-with-captivate-fr2676

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-FR2676CAPTIVATE-PGMRCAPTIVATE-BSWPCC3200TM4C123MSP-FET

大家好、

我们正在设计具有电容式触控、SPI 和 UART 接口的电池供电设备。

对于该器件、我们选择了 MSP430FR2676 MCU;对于开发、我们订购了 CAPTIVATE-FR2676评估板。

在研究了用户指南之后、我们了解到评估板需要使用编程器板进行调试和编程。

请帮助您了解此编程器是强制性的、还是我们可以使用任何其他宽幅编程器对 CAPTIVATE-FR2676评估板进行编程、

目前我有 TM4C 和 CC 系列 Launchpad,并且还订购 了 BOOSTXL-CAPKEYPAD ,我是否可以使用其中任何一个的调试器?

我决定使用 CCS 9.2.0进行开发、由于我不熟悉 MSP430环境、我参考了以下链接中提供的培训材料、  

因此,我将要求您验证我是否在与所选 MCU (即 MSP430FR2676)相关的正确页面上。如果不是,请向我提供正确的培训材料。

请尽快帮我解决这一问题  

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您需要以下封装:

    适用于 CapTIvate MCU 的 CAPTIVATE-PGMR //Programr/debugger

    CAPTIVATE-FR2676 // MCU 板

    CAPTIVATE-BSWP 或其他。 //触摸板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的建议、

    我已经购买了 CAPTIVATE-FR2676板、但我没有 CAPTIVATE-PGMR

    当我学习 CAPTIVATE-FR2676板的用户指南时、我看到编程器连接器上有 JTAG 引脚。

    我有 Tm4C129、TM4C123、CC3200和 MSP432开发板、因此我可以使用这些板中任何一个的 JTAG 调试器来调试 CAPTIVATE-FR2676板。

    请帮我 提供您的建议。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我强烈建议您购买 CAPTIVATE-PGMR。 只有这样,您才能使用 CapTIvateTm设计中心。 否则、您需要通过修改软件来调整参数、这会很困难。  

    PGMR 接口具有 SBW 接口。 您可以通过 MSP-FET 的 SBW 接口对 FR2676进行编程。  

    Tiva 和 MSP432调试器不支持 MSP430。