This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:关于测量高速流速

Guru**** 2391405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/971837/msp430fr6043-about-measuring-high-speed-flow-rate

器件型号:MSP430FR6043

您好!

 dToF 的最大值是否有任何限制?

如果是、可测量的 dtof 范围是多少?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在示例代码中、dTOF 保存为 IQ44格式。 IQ44格式的可测量范围为-(2^32)/2^44至(2^32-1)/2^44。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    感谢你的答复。

    我是否理解可以测量的最大 dTOF 时间为 (2^32-1)/2^44秒(244.141us)?

    是否可以通过修改软件来测量 dToF 比上述值更长的时间?

    您能告诉我可以作为硬件测量的最大 dToF 时间吗?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法通过更改软件轻松获得更远的 dTOF 范围。 在仪表应用中、我们希望 dTOF 非常精确。 因此、我们选择使用 IQ44格式来存储它。 如果您希望获得 更长的 dTOF 范围、我假设您在更大的范围内不需要高精度、因此您可以使用 dTOF =(absTOF1 - absTOF2)来获得 dTOF 值。 absTOF 以 IQ40格式存储。 您应该通过这种方式获得更大的 dTOF 范围。

    顺便说一下、IQ44格式的范围应为-(2^31)/2^44至(2^31-1)/2^44。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    感谢你的答复。

    您是否还可以确认以下问题?

    我是否理解可以测量的最大 dTOF 时间为 (2^32-1)/2^44 秒(244.141us)?

    如果您能告诉我们您所说的 dTOF 范围的单位、我很高兴。

     

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我告诉您、我们用于存储 dTOF 数据的数据格式是 IQ44。 而 IQ44格式的范围-(2^31)/2^44约为-122us 至(2^31-1)/2^44约为122us。

     在我们的 USS 库中、我们对计算 dTOF 结果有其他限制。 因此 、最大 dTOF 值 通常小于122us。 我无法给出确切的最大 dTOF 值、因为它 与 其他参数相关。

    由于您正在寻找大范围的 dTOF 值、我猜您不会在水表/燃气表应用中使用它。  USS 库中的 dTOF 计算方法可能不适合您的应用。 这就是为什么我 在前一个回复中为您提供不同的 dTOF 方法来获得较大范围的原因。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、

    U-SK