This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2211:使用 IAR IDE 和 MSP-EXP430G2ET 下载代码可在下行加载程序中提供无限循环(不在我的代码中)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, MSP430G2211, MSP430G2252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/973405/msp430g2211-using-iar-ide-and-msp-exp430g2et-downloading-code-gives-endless-loop-in-downloader-not-in-my-code

器件型号:MSP430G2211
主题中讨论的其它器件:MSP-EXP430G2ETMSP430G2252

在下载正确使我获得"无法到达 main "错误的代码时使用 IAR IDE 和 MSP-EXP430G2ET。 单步执行在下载中显示(不在我的代码中)、它会进入无限循环。  它已经对 MSP430G2231IN14进行了编程、但是当我尝试通过4线制 JTAG 和使用 EXP430G2ET 板载 DIP 的载波对 ssot 器件进行编程时、m 会产生。  MSP430G2211IPW14和 MSP430G2352IPW14。  屏幕截图可在已高速缓冲文档中找到。  这种情况发生在多个芯片和多 个 MSP-EXP430G2FET 中。

"msp430g2211.h"

 

 

 

 

 

"msp430g2252.h"

2021年1月23日17:19:54:无法进入'main'。

当使用 msp430g22e2e.ti.com/.../Programming-issue.docx52.h 单步执行时、程序从 F1B0运行到 FFIC8、然后循环回到 F1BO。 切勿为了到达 main 而中断。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    很抱歉、我无法理解您遇到的问题、您能否添加有关此问题的一些详细信息?

    谢谢!

    此致

    Johnson