This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:2个端元件连接在一起

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/973417/msp430fr2633-2-end-elements-tied-together

器件型号:MSP430FR2633

您好!

您说两个端元件连在一起吗?(2020年9月28日下午2:16)
我应该用一条线路连接它们吗? 您是否有任何建议、如宽度?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.您能提供更详细的信息吗? 比如提供链接?

    2.将2个元素绑定在一起,您要做什么?

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、
    感谢您的回复。

    ・设计自电容滑块
    software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html

    说明:自滑块和互滑块要求其在滑块两端的 RX0电极在 PCB 布局上进行电气连接。

    客户正在调查此链接的内容。


    ・将传感器连接到 MCU
    software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html

    该链接具有连接两个电极的连接图像、
    但是、对于如何连接、是否有任何预防措施、例如线路的宽度? 客户应该直接连接它吗?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    是的、客户只需连接它。 唯一需要注意的是使线路尽可能小。

    结构为 半元件1 +一元件2 +一元件3 +半元件1。  

    伊斯天