This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6721A:红外温度计应用问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/973169/msp430f6721a-ir-thermometer-application-questions

器件型号:MSP430F6721A

大家好、

您能回答几个客户问题吗?

  1. 您是否有用于红外热电堆测量的应用电路?
  2. 如何直接使用 ADC24测量热电堆的正负电压而无需额外的运算放大器?
  3. 在没有降压 LDO 的情况下,如何能够直接通过 LDO 驱动 μ µC? 电源将通过2节 AAA 电池供电。 您建议使用哪种 LDO 电压?
  4. 实际中的最低 LCD 电压是多少? MUX (公共线路数)是否有任何限制?
  5. 您能不能 µV ADC24的温漂、单位为 μ V/°C 吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    感谢您将这些问题发布到 E2E。 我将尽力解决所有问题。 如果有后续问题、我将单独回答、以减少混淆。

    [引用 user="Franz Schellhasy"]您是否有用于红外热电堆测量的应用电路?

    请参阅以下与 IR 相关的文档。

    [引用 user="Franz Schellhasy"]如何直接使用 ADC24测量热电堆的正负电压而无需额外的运算放大器?

    上述文件介绍了几种方法。 一种设计使用外部运算放大器、另一种设计使用 MSP430内部集成的运算放大器、而另一种设计仅使用连接到 ADC 输入的无源器件。

    [µC 用户="Franz Schellhase">如何在没有降压 LDO 的情况下直接通过 LDO 驱动 Δ Σ? 电源将通过2节 AAA 电池供电。 您建议使用哪种 LDO 电压?[/quot]

    您可以使用2xAAA 电池电压为 MSP430供电、因为它的最大电压为~3.0V。 但是、如果您在 MSP430和电池之间使用 LDO、则可以实现更高的效率、因为电流消耗是恒定的。 通过阅读 《使用电源解决 方案延长 MSP430 (TM) MCU 应用中的电池寿命》报告、您可以了解更多信息。 不过、请记住、电源电压越低、最大 CPU 频率越低。 电源电压的决定必须考虑这些方面。

    [引用 user="Franz Schellhase"]实际中的最低 LCD 电压是多少? MUX (公共线路数)是否有任何限制?[/QUERT]

     有关 LCD 电压的详细信息、请参阅数据表的表5-33。 要了解有关多路复用器的更多信息、请参阅用户指南中的 LCD 部分。 另一个很好的资源是 《使用 MSP430TmMCU 进行设计》 和分段式 LCD 应用报告。

    [引述 user="Franz Schellhasy"]您能不能告诉我 ADC24的温漂(单位:µV μ V/°C)?

    数据表提供了一个针对内部基准的最大增益误差、此误差为50ppm/C 将50除以1e6、得到一个等于0.005%/°C 的百分比 VREF 为~1.2V (典型值)、因此将这两个值相乘将等于~60uV/C

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的全面总结、James!

    此致、

    Franz