This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:直接从 XTAL 振荡器到 XIN 的输入

Guru**** 2513835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/971867/msp430fr5738-input-to-xin-directly-from-xtal-oscillator

器件型号:MSP430FR5738

你(们)好

如果我们使用的是 XTAL 振荡器而不是石英晶体单元、我们将直接将时钟输入 XIN、而不是使用 XOUT 的时钟。

是否可以使用?

谢谢、此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

    您能否详细说明 XTAL 振荡器和石英晶体单元之间的差异? 我们理解这种情况会有所帮助。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我用英语找不到合适的词、但关于振荡器的问题是、振荡器不包含生成时钟的电路。

    谢谢、此致、

    哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南(SLAU272D)第3.2.3节(第3段)和数据表(SLAS639L)第5.13节说明您可以执行此操作。 (我个人没有尝试过。)

    [编辑:我忘记提到关键字"XT1BYPASS "。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    可以将其视为最终答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么 、您是不是说 Bruce 所说的话无法解决您的问题?

    此致、

    现金 Hao