This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:MSP430FR2153、CCS10.2.0上没有从 MSP-FET 复位测试操作系统。 #39;2155提供信号。

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2153, MSP-FET, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/973336/msp430fr2153-msp430fr2153-no-test-os-reset-from-msp-fet-on-ccs10-2-0-the-2155-does-give-signals

器件型号:MSP430FR2153
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP430FR2155

大家好、

我有2个具有 MSP430FR2153的板、两个板都说"加载程序之前必须连接目标板"。 我监控了 Spy 双线测试并使用示波器复位、看不到任何信号。

然而、当我选择 MSP430FR2155时、它会提示(正确)连接了错误的微控制器。 它还提供非常活跃的测试和复位信号。 因此、'2153似乎不能与 CCS10.2/MSP-FET 配合使用。

我的 MSP-FET 刚刚使用了一年多、我正在 Mac OS Catalina 上运行 CCS10.2。

下一步将是获取一些'2155芯片或 CCS 的旧版本、但这对我来说似乎是一个真正的 CCS10错误?

感谢您的帮助?

Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Robert Brown66)]我有2个具有 MSP430FR2153的板 、两个板都说"加载程序之前必须连接目标板"。 如果未勾选调试项目属性中的"Connect to the target on debugger startup"选项、可能会发生这种情况:

    创建工程时、默认情况下应勾选"Connect to the target on debugger starting"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢切斯特、

    它现在提供了 Spy 双线信号! 问题是"在调试器启动时连接到目标"。 这不是默认设置。

    但是、它现在显示"Trouble writinig memory block at address 0x1000 on page 0 of length 0x6 (故障写入长度为0x6的第0页上的地址为0x1000的存储器块)"。 这看起来像是在尝试写入锁定区域、因此我将开始搜索问题上的先前线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Brown66">但现在显示"写入长度为0x6的第0页地址0x1000处的存储器块时遇到问题"。 这看起来像是试图写入一个锁定区域、所以我将开始搜索这个问题上的先前线程。MSP430FR2153中的地址0x1000 是 BSL0存储器区域的起始地址。

    根据 MSP430TmFRAM 器件引导加载程序(BSL) ,FRAM 器件上的 BSL 存储在 ROM 中,因此无法修改。

    为什么程序尝试写入地址0x1000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是从另一个芯片移植的。

    更改信息存储器寻址并设置擦除选项>擦除主存储器和信息存储器后、它现在可以正常工作!

    我现在可以使用这里的板并继续编写一些新软件、我关闭了线程。

    此致、

    Rob。