This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:LPM3 -低功耗模式电流过高

Guru**** 2527880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/973394/msp430fr5994-lpm3---low-power-mode-current-is-too-high

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5994ENERGYTRACE

您好!

我使用 MSP-EXP430FR5994演示板。 它运行良好、价格合理、但当我尝试将其设置为 LPM3 (或 LPM4)模式时、电流消耗太高(LPM3为140uA、LPM4为100uA)。

对于测试、我直接使用了未更改的 TI 演示软件包以及"msp430fr599x_lpm…… .c"。 源代码的编译和闪存由 CCS 版本10完成。 在演示板上、我移除了除 GND 和3、3V 以外的所有跳线、同时在功耗测量期间。 MSP-EXP430FR5994演示板未连接其他外部组件。

但无法将功耗降至数据表的预期值。 是否有人出现了类似的问题? 该问题的解决方案可能是什么?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何测量? 如果您使用的是 EnergyTrace、则应使用"Free Run"而不是"Run"。

    只需检查:所有跳线? 不要忘记 LED (J7)、超级电容器(J8)和 SD 卡。

    我使用 Launchpad 和示例 LPM3_02/03在1uA 范围内进行了测量(我不记得确切的数字)、因此我知道这是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 是 SD 卡、我未能取出。 现在它接近1uA。