This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPBSL:用于 MSP430闪存器件的 UART BSL 命令行实用程序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/971785/mspbsl-uart-bsl-command-line-utility-for-msp430-flash-devices

器件型号:MSPBSL
主题中讨论的其他器件:MSP430F2274

大家好、

你好。

在文档 SLAA760中、只提到 用于 MSP430 FRAM 器件的 UART BSL 命令行实用程序。  是否有用于 MSP430闪存器件的 UART BSL 命令行实用程序?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    由于闪存器件的 BSL 版本有两种不同的类型、一种用于1xx\2xx\4xx 器件、另一种用于5xx\6xx 器件、这两种类型对于 FRAM BSL 协议都是不同的。 这就是 SLAA760命令不适合闪存器件的原因。 我们有 BSL 脚本编写器  、可支持 Windows 或 Linux 中的通信闪存 UART BSL。 您可以尝试一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注这个 Gary!

    客户无法在  MSP430F2274芯片上使用 BSL Scripter、因为 BSL Scripter 不支持 MSP430 1xx/2xx/4xx 芯片系列。

    那么、问题仍然存在、是否有用于 MSP430F2274芯片 UART BSL 编程的 Linux 命令行解决方案?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSL 脚本程序窗口版本中确实有一个 BSLDEMO、该版本可以支持 F1xx/2xx 器件。 它包含您可以在 Linux 中使用的源代码。